可达转速

产品表中的可达转速是指导值,且在特定条件中有效。 想进一步了解其他信息,请参阅可达转速

密封轴承

因为在密封唇口处不产生任何摩擦,所以密 封轴承可达到的转速与同尺寸的开式轴承相 当。

润滑的影响

所提供的值为油气润滑,假如采用其他油润 滑方法,这些值应当减小。

对脂润滑时所给的值为最大值,只有填充适量的高质量低稠度的合适润滑脂的密封轴承或者开式轴承才能够达到。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承调整

如果为了增加系统刚度,对单个轴承进行调 整以致产生重预载荷,那么产品表中列出的 可达到的转速应该减小。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承组

如果使用由两个或者更多个轴承直接相邻安 装组成的轴承组时,需要减小产品表中给出 的可达到的转速。 这种情况下,可以通过产品 表中列出的指导值乘以 表 1中列出的减小系 数(取决于轴承设计、预载荷和轴承配置形 式)而获得最大的转速值。

隔圈

如果计算的可达到的转速没有达到应用要 求,可以在轴承组中使用精密配磨的隔圈(图 1)来提高转速能力。
SKF logo