轴承配置

背对背配置

在背对背轴承配置中(图 1),载荷线沿轴承轴线是叉开的。 轴承可以在两个方向承受轴向 载荷,但在每个方向上仅由一套轴承或轴承 组承载。

背对背安装的轴承提供了相对刚性的轴 承配置。 轴承有效中心间的宽跨度使得这种 配置特别适用于承受力矩载荷。

面对面配置

在面对面轴承配置中(图 2),载荷作用线向轴承轴线聚拢。 可承受作用于两个方向上的轴向载荷,但每个方向上的载荷只能由一个轴承或轴承组承受。

轴承有效中心间的跨度小,使得面对面配置更不适用于承受力矩载荷。

串联配置

与单个轴承相比,使用串联配置可以提供更高的轴向和径向承载能力。 在串联配置(图 3)中,载荷线平行,径向和轴向载荷平均分配在每套轴承上。

轴承组只能承受作用于一个方向上的轴向载荷。 如果轴向载荷作用于两个方向,或如果有联合载荷,必须增加一个用于调整串联配置的额外轴承。

示例

通用配组轴承和配组轴承组可以进行不同配置,视应用对刚度和载荷的要求而定。 可能的配置方式,包括适用于配组轴承组的型号后缀,见图 4

削减库存

为了减少库存、提高零部件的通用性,SKF 建议尽可能使用通用配组轴承。 通用配组轴承能够获得多种不同的配组形式的轴承组。
SKF logo