预载荷的特殊调整

使用通用配组轴承或配组轴承组时,其预载荷在生产过程中已经设定。 然而,在某些情况下,有必要优化预载荷以适应特殊工况。 在这些情况下,因为需要专用工具和知识,不建议客户改动轴承,否则轴承将会彻底损坏。 轴承改动应专门委托SKF主轴中心进行(→机床主轴服务)。

当使用两个或更多的轴承时,可在背对背或面对面配置的两个轴承之间使用隔圈来增加或减小预载荷。 对于串联配置的轴承之间,无需插入隔圈。

通过磨削内、外隔圈的端面,可以改变轴承组的预载荷。

表 1提供了关于等宽隔圈哪一侧面需要磨削以及磨削后的影响的信息。 隔圈总体宽度所需的尺寸偏差如下表所示

  • 表 2针对 718 .. D 系列
  • 表 3针对 719 .. D 和 70.. D 系列
  • 表 4针对 719 .. E 和 70 .. E系列
  • 表 5针对 719 .. B 和 70 .. B 系列
  • 表 6针对 72 .. D 系列

隔圈

一项准则是,角接触球轴承组中使用隔圈在以下情况中具有优势:
  • 轴承组中的预载荷需要调整
  • 力矩刚度和力矩承载能力需要增加
  • 油润滑喷嘴必须尽可能接近轴承滚道
  • 为降低轴承的摩擦热,需要足够大的空间来容纳多余的润滑脂
  • 在极高转速下,需要改进轴承座的散热

为获得最优轴承性能,隔圈在受力时不能变形,因为变形量会影响轴承组的预载荷。 因此,应该始终使用轴和轴承座公差的指导值。

根据应用要求,隔圈应使用高等级钢材,通过热处理达到HRC45到60的硬度。 表面平行度非常重要。 其允许偏差不可超过1到2 μm。

除需调整预载荷外,内、外隔圈的总体宽度应该保持一致。使同心的内、外隔圈宽度一致的最精确的方法是将两者同时进行工。

SKF logo