定位预紧

对于加工中心、铣床、车床和钻床,刚性和精 确的轴向定位非常关键,特别是存在交变轴 向载荷时。 对于这些应用,轴承预载荷通常 通过调整轴承套圈间的轴向相对位置获得。

这种预紧方法在提升系统刚性方面展现 出极大的优势。 然而,受轴承内部设计和滚 动体材料的影响,离心力会导致预载荷随转 速升高而显著增加。

通用配组轴承或配组轴承组经适当安 装,可达到预定轴向位移并获得适当的预载 荷值(图 1)。

对于单个轴承,必须使用精密匹配的隔圈。

SKF logo