设计及变型

单列SKF超精密角接触球轴承(图 1)和所有角接触球轴承一样为非分离型,在内圈和外圈上有滚道,且内外圈在轴承轴向作相对位移。 这意味着,除了径向载荷外,此轴承还能够承受作用在单方向上的轴向载荷。 此轴承中的径向载荷引起的轴向力,需要反作用力来维持平衡。 因此,角接触球轴承通常用另一个轴承调节或成组使用。

一个或两个轴承套圈上肩部的高度可以是不同的。 每一个轴承带有最大数量的球,这些球通过一个窗式保持架引导。

轴承系列

SKF 超精密角接触球轴承包括以下尺寸系列:
  • 超轻 718 系列
  • 极轻 719 系列
  • 轻 70 系列
  • 强力 72 系列

同一孔径和外径的四个轴承系列的横截面对比图,见图 2。 每种轴承系列具有独有的优势,使之分别适合某些特定轴承应用场合。

如果截面高度低是一个关键的设计参数,那么应选择 718 系列轴承。 如果径向空间较大,并且载荷不是很重的情况下,应选择 719 或 70 系列轴承。 针对给定的内径,72 系列轴承拥有最大的截面高度,它们适用于相对低速下的重载。

如果对刚度要求比较高,通常会选用 718 和 719 系列轴承。 相对于选定的孔径,这两个系列的轴承包含最多的球,并且相对其外径而言,也可以适合最大的轴径。 这两个特性对于系统刚性尤其重要,因为主轴刚性随轴径而增加,轴承配置刚性随球数量而增加。

接触角

超精密角接触球轴承制造时可选用以下接触角(图 3):
  • 一个 15° 接触角,型号后缀为 C
  • 一个 25° 接触角,型号后缀为 AC

对于 S70 W 系列轴承,接触角为 18°(后缀 F)。 根据需求,其他系列还可以生产接触角为 18° 的轴承,型号后缀为 F。

接触角越大,提供的轴向刚度就越高,同时轴向承载能力也越大。 但是,速度能力、径向刚度和径向承载能力却有所降低。

SKF logo