轴承当量静载荷

当量轴承静载荷可以通过如下公式确定:

对于单个轴承或串联配置的轴承


对于背对背或面对面配置的成组轴承

序列中


P0=作用在轴承组上的当量静载荷 [kN]
Fr=作用在轴承组上的径向载荷 [kN]
Fa=作用在轴承组上的轴向载荷 [kN]

当 P0 < Fr时, 应当用 P0 = r

系数 Y0的值取决于轴承接触角,具体如下:

  • 单个轴承或串联配置的轴承(表 1
  • 背对背和面对面配置的轴承(表 2

SKF logo