当量轴承载荷

轴承当量动载荷

如果单个单向轴承、轴承组或者双向轴承不得不承受轴向和径向载荷,则轴承轴向载荷每个方向上的当量动载荷可以由下面确:

Fa/Fr ≤ 2.35 → P = X Fr + Y Fa

Fa/Fr > 2.35 → P = 0,97 Fr + Fa

对于只能承受轴向载荷的轴承:

P = Fa

式中


P=当量动载荷 [kN]
Fr=径向载荷[kN]
Fa=轴向载荷[kN]
X=径向载荷系数
– 单向轴承: 表 1
– 双向轴承: 1,9
Y=轴向载荷系数
– 单向轴承: 表 1
– 双向轴承: 0,55

预载荷可视为轴向载荷。 对于任意配置的轴承组,必须分别计算各载荷方向上的当量轴承动载荷。

轴承当量静载荷

如果单套单向轴承、轴承组或者双向轴承不得不承受轴向和径向载荷,则轴承轴向载荷每个方向上的当量静载荷可以由下式确定:

P0 = Fa + 4.35 Fr

式中


P0=当量静载荷 [kN]
Fr=径向载荷[kN]
Fa=轴向载荷[kN]

预载荷可视为轴向载荷。 对于任意配置的轴承组,必须分别计算各载荷方向上的当量轴承静载荷。

载荷比Fa/Fr不低于 4 时,当量轴承静载荷计算方程适用于单个轴承以及串联配置轴承。Fa/Fr 介于 4 和 2.5 之间时,该计算式仍可以给出有用的近似值。

SKF logo