双向角接触推力球轴承

SKF双向推力角接触球轴承设计用于主轴的双向定位。 这些轴承与NN 30 K或N 10 K系列 的圆柱滚子轴承组合,安装于同一个轴承座 孔中(图 1)。 这种轴承组合可以简化轴承座孔的加工。

双向推力角接触球轴承的公称内径及外 径与相应的圆柱滚子轴承一样。 然而,座圈外 径公差与超精密圆柱滚子轴承推荐的轴承座 孔径及形位公差(→推荐的轴与轴承座配合)结合,使轴承座孔有一个适 当的径向游隙。 如果外圈没有轴向压紧在轴 承座中,该游隙足以防止推力轴承承受径向 载荷。

SKF logo