安装

以下程序可用于安装阶梯轴套。 如果阶梯轴套针对已经填充润滑脂的轴承安装,应小心注入油或安装液,不能与轴承内的润滑脂混合,以损害其润滑性能。
  1. 加热轴套以得到表 1表 2中所要求的温差。
  2. 将轴套推到轴颈上。
  3. 等轴套冷却后,使用合适的注油设备(图 1以及注油设备和液压介质),在轴套和轴之间注入油或SKF安装液。 为了避免局部应力峰值,应缓慢注入油并调节油压。
  4. 使用液压螺母和合适长度的套筒将轴套送入最终位置(图 1)。 使用液压螺母时,螺母对轴承组的作用力可以用油压控制。 当轴套在油膜上“游动”时,轴套收缩过程中(轴套冷却)产生的任何应力都会释放,而且零件可以彼此正确的定位。 当已获得所需轴向力时,即达到最终位置。
  5. 保持安装工具仍然在正确位置的状态,释放油压并将配合面间的油排出。 通常在24小时后,轴套才能支承其全部载荷。
SKF logo