轴承的径向定位

如果要使轴承的承载能力得以充分利用,轴 承套圈的整个圆周和滚道的整个宽度上必须 充分支承。 这种支承必须是稳固和均匀的, 对于径向轴承可以采用圆柱或者是锥形安装 面进行支承,相应的,对于推力轴承的轴圈和 座圈,则可以采用一个平整的表面支承。 也就意味着轴承安装面加工时必须有足够的公差 等级,且其表面不得有槽、孔或其他类似的 不连续形状,除非安装面准备采用注油法。 对超精密轴承非常重要的是,由于轴承套圈 壁厚相对较薄,趋向于按照轴或轴承座的形 状发生变形。 另外,轴承套圈必须可靠地固定,以防止其在载荷作用下在安装面上(或中)发生旋转。
通常,只有轴承套圈安装后具有恰当的 过盈量,才能获得合适的径向定位和足够的 支承。 通常,只有轴承套圈安装后具有恰当的 过盈量,才能获得合适的径向定位和足够的 支承。轴承套圈固定不牢或者不正确,很容易 造成轴承及其相关零件的损坏。 但是,当要 求有轴向位移(对于非定位轴承)或者方便安 装和拆卸时,通常不能采用过盈配合。 一旦需 要采用间隙配合但是多数情况可能用到过盈 配合时,必须采取一些特别的预防措施,以 减小因蠕动(套圈在轴承安装面上转动)而 导致的微动磨损 例如,对轴承安装面和挡 肩进行表面硬化处理。
SKF logo