轴承刚度

滚动轴承的刚度特性取决于载荷下轴承弹性 变形(挠曲)的大小。 它表示为载荷与变形的 比,取决于轴承的类型、结构和尺寸。 最重要的参数是:
  • 滚动体类型;由于滚动体与滚道的接触条 件不同,滚子轴承相比球轴承具有更高的 刚度
  • 滚动体的材料(图表 1
  • 滚动体的数量和尺寸
  • 接触角(图表 2
  • 预载荷等级(图表 3
轴承刚度可通过施加预载荷进一步提高(→轴承预载荷)。 向轴承施加预载荷是机床应用中的常规做法。
间隙配合对轴承配置的刚度有负面影响。 但是,对于非定位端使用角接触球轴承的 轴承配置,轴承与轴承座的间隙配合是有 必要的。 通常非定位轴承的位置是在主轴的 驱动端,因此,对工作端系统刚性的影响是有 限的。 如果希望驱动端也具有高刚度,应使 用具有圆锥孔的圆柱滚子轴承 该配置可以实现在轴承内主轴相对轴承座的轴向位移, 并能使内圈和外圈均为过盈配合。
SKF logo