润滑脂的使用寿命和补充润滑间隔

有几个相互作用的因素影响着润滑脂的使用寿命,这些因素的影响使计算任一特定应用条件下润滑脂的寿命变得极为复杂。 因此,惯常做法是基于经验数据估算润滑脂的使用寿命。
脂润滑轴承补充润滑间隔的估计值是以润滑脂的估计使用寿命为基础的。 虽然可以使用多种方法,然而,SKF推荐的如下方法有助于对超精密轴承做出最好的估计。
图表 1显示在各种超精密轴承的再润滑间隔时间 tf。 以下条件下,图表才适用:
  • 带钢滚动体的轴承
  • 水平轴
  • 工作温度 ≤ 70 °C(160 °F)
  • 含有锂增稠剂的高品质润滑脂
  • 在对 90% 的轴承完成可靠润滑后的补充润滑间隔(L10 寿命)
如果需要,应该用与轴承类型、变型和操作条件相关的修正系数调整图表 1中的补充润滑间隔。 补充润滑间隔可通过以下公式估算出

T补充润滑 = tf C1 C2 … C8
角接触球轴承和推力球轴承的曲线只适用于单个轴承。 成组轴承的值应根据组配方式、一组轴承的个数和预载荷,乘以再润滑间隔系数 C1表 1)进行调整。 当使用一组超过四个轴承的轴承组时,请与 SKF 应用工程服务部联络。
可以通过将带钢滚动体的轴承的计算值乘以校正系数C2修正混合陶瓷轴承的润滑脂使用寿命估计值(表 2)。
根据不同的工况,再润滑间隔应乘以从 C3 到 C8相应的修正系数(表 3)。
这里没有列举的其他条件,如水、切削液和振动的存在也会影响润滑脂的使用寿命。
机床主轴经常在变化的速度、载荷和工作温度下运行。 如果速度 / 载荷谱已知并且完全循环,每种速度 / 载荷间隔下的再润滑间隔可以用上述方法估算。 总工作循环中的再润滑间隔可以通过以下公式计算得出

tf tot = 100 / Σ(ai/tfi)

式中
tf tot=补充润滑间隔[小时]
ai=速度为 n 时,占总循环时间的部分 [%]i [%]
tfi=速度为 n 时,补充润滑间隔i [小时]
SKF logo