测试运行

安装完成后,应用应进行试运行以确定所有部件是都否运行正常。 在试运行中,轴承应在部分载荷的条件下(在转速范围较大的情况下),以中低转速运行。 滚动轴承绝不能在无载荷条件下启动并加速至高速运转,因为可能会有滚动体滑动和滚道损坏的的巨大风险,保持架也可能会承受不被允许的压力。
噪音或振动可用 SKF 电子听诊器进行检查。 正常情况下,轴承会发出均匀的“咕噜”声。 轴承发出啸叫或尖锐刺耳的声音,说明润滑不充分。 轴承发出不均匀的隆隆声或捶击声,大多是因为轴承中存在杂物,或轴承在安装过程中受损。
启动后轴承温度立即升高,这是正常现象。 例如,在采用脂润滑的情况下,轴承温度要等到润滑脂在轴承布局中均匀分布后才会下降,此后将达到平衡温度。 关于油脂润滑轴承的磨合的更多信息,请参见油脂润滑轴承的磨合
异常高温或是温度不断大幅升高可能说明预载荷过重、轴承配置中润滑剂过多或轴承发生了径向或轴向变形。 其他原因可能是相关部件未经正确的制作或安装,或者密封件产生过多的热量。
在试运行过程中,或试运行一结束,请检查密封件、所有润滑系统以及液位水平。 如果噪音和振动达到了非常严重的程度,建议检查润滑剂是否受到污染。
SKF logo