可容空间

由于空间限制及对刚性和旋转精度的高要求,高精度应用通常要求轴承具有小的截面。 截面小的轴承可以容纳相对较大直径的轴,可以用相对小的轴承外形获得需要的刚性。
通常用于机床的角接触球轴承、圆柱滚子轴承和推力角接触球轴承几乎只有ISO 9和0直径系列(图 1)。
在 2 直径系列轴承中的角接触球轴承很少有新设计方案使用,但在现有应用环境中仍得到普遍使用。 如果紧凑截面是关键要求,8 直径系列角接触球轴承是理想的解决方案。
在 9 或 0 直径系列中选择轴承使用方案时,最佳轴承配置可能是考虑同一径向空间里,对特定应用表现出的刚性和承载能力。
丝杠驱动用推力角接触球轴承具有较大的截面。 主要指 2 或 3 直径系列轴承。 一般,可用空间并不是主要考虑的问题,而承载能力却极其重要。
SKF logo