轴向位移

在大多数应用中,轴承必须在不产生轴向载 荷的情况下适应主轴的热胀冷缩,这就需要 固定端/浮动端轴承系统。
定位端轴承必须能够对主轴进行双向的 轴向定位。 在机床应用中,可以使用成组的角 接触球轴承或一对推力角接触球轴承。
非固定端轴承必须允许轴的热膨胀和收缩。 圆柱滚子轴承非常适合这种应用,因为它们允许轴承内部轴相对于轴承座的移动(图 1)。 这使得轴承在内圈和外圈上都能通过过盈配合来安装。
如果在非固定端使用角接触球轴承对,两个轴承的内圈或外圈必须采用松配合,以便其可以在轴上或在轴承座内滑动。 然而,松配合对系统的刚性有负面影响。
SKF logo