载荷

为高速应用选择 SKF 超精密轴承时,额定计算寿命(即基本额定载荷)通常不是一个限制因数。 其他条件,如刚度、空心主轴要求的内径 尺寸、加工速度和精度才是决定性因素。
当选择轴承类型时,载荷的大小和方向很重要。

径向载荷

超精密圆柱滚子轴承可以承受比同尺寸球轴承更重的径向载荷。 圆柱滚子轴承不能承受轴向载荷,但其内圈或外圈没有 挡边,依赖于此特殊设计,它的内圈与外圈之

轴向载荷

双向推力角接触球轴承(BTW和BTM系列)用于承受任一方向上的纯轴向载荷。 成组的角接触球轴承也是可行的解决方案,尤其在 高速应用时。
 对于大型轴承配置或那些用于承受非常大的轴向载荷的轴承,推荐使用专用单向推力球轴承或推力圆柱滚子轴承。 关于这些特殊轴承的详情,请联系SKF。
 为确保推力轴承仅承受轴向载荷,轴承外圈在安装时应该留有径向间隙。

联合载荷

联合负荷包括同时作用的径向和轴向载荷(图 1)。 要承受联合载荷,一个非常有效的办法就是使用可以承受径向和轴向载荷的轴承类型。

具有这些特性的超精密轴承包括:

  • 718、719、70 和 72 系列中的角接触球轴承
  • BSA 和 BSD 系列中的单向推力角接触球轴承
  • BEAS 和 BEAM 系列中的双向推力角接触球轴承
  • NRT 系列推力-向心圆柱滚子轴承

轴承承受轴向或径向载荷的能力取决于接触角 α(图 1)。 接触角为 0° 的轴承只能承受纯径向载荷。 随着接触角的增大,轴向承载能力按比例增长。 接触角达到 90°时,轴承就变成了纯推力轴承,只能承受轴向载荷。 然而,转速能力与接触角的大小成反比,就是说接触角增大时,转速能力降低。

推力-向心圆柱滚子轴承通过分开且互 相垂直的滚子列来分担联合载荷的轴向和径 向分量。
 当联合载荷中存在非常大的轴向载荷分 量时,径向载荷和轴向载荷可分别由各自的 轴承支承。
SKF logo