轴承类型和设计

SKF 超精密轴承的综合产品分类专为机床主轴和其他需要高到极高速的应用而设计。 每种轴承类型有其独特的特性,以适用特定的工作条件。 关于不同轴承类型的详细信息,请参见相关产品章节。
角接触球轴承
  • 高承载力(D 设计)(图 1
  • 高速(E 设计)(图 2
  • 高速(B 设计)(图 3
  • 不同变型中的所有设计:
    • 用于单个组装或配对轴承组
    • 用于通用配组或通用配组轴承组
    • 带钢球的轴承或混合陶瓷轴承
    • 开式或带密封件(图 3
  • 带密封件的高速(W 设计)混合轴承,用于通用配组或配对轴承组

更多信息,请参见角接触球轴承

圆柱滚子轴承
  • 单列(N 设计)
    • 基本设计(图 4
    • 高速设计(图 5
    • 混合陶瓷轴承
  • 双列(NN 设计)(图 6
    • 带钢制滚子的轴承
    • 混合陶瓷轴承
  • 双列(NNU 设计)(图 7

更多信息,请参阅圆柱滚子轴承

双向角接触推力球轴承
  • 基本设计(BTW 系列)(图 8
    • 带钢球的轴承
    • 混合陶瓷轴承
  • 高速设计(BTM 系列)(图 9
    • 带钢球的轴承
    • 混合陶瓷轴承

更多信息,请参见双向推力角接触球轴承

推力-向心圆柱滚子轴承
  • 基本设计(NRT 系列)(图 10

更多信息,请参阅推力-向心圆柱滚子轴承

丝杠驱动用角接触推力球轴承
  • 单向(BSA 和 BSD 系列)(图 11),成组安装的通用配组轴承(图 12
    • 带密封件的轴承(图 13
  • 双向带密封件(BEAS 系列)(图 14
    • 用于螺栓安装(BEAM 系列)(图 15
  • 带法兰轴承座的套筒单元(FBSA 系列)(图 16

更多信息,请参见丝杠传动用推力角接触球轴承

保持架
本型录中提到的超精密轴承都配有一个保持架。 当然,针对有些特殊的应用,也可能提供不带保持架(满装)的轴承。 保持架的主要目的是:
  • 分离滚动体以减小摩擦力矩以及轴承产生的摩擦热量。
  • 保持滚动体均匀放置,以优化载荷分布并减少运行中的噪音。
  • 引导无载荷区的滚动组件,以改善滚动,帮助避免破坏性的滑动。
  • 对于分离型的轴承,在安装或拆卸其中一个轴承套圈时,可以把滚动体保持在一体。
保持架以机械方式受到因摩擦、应变力和惯性力引起的应力。 它们还可以被高温和某些润滑剂、润滑油添加剂等化学物品;或其老化、有机溶剂或冷却剂等降解。 因此,保持架的设计和材料都会大大影响滚动轴承对特定应用的适用性。 所以,SKF 研发了以不同材料制成的多种保持架,以适应不同的轴承类型和工况。

各产品说明提供了标准保持架以及可能的替换型的信息。 标准保持架是指最适合大多数应用的保持架。 如果有需要使用非标准保持架的轴承,请在订购前查询是否有货。

SKF logo