超精密轴承的选型

一个主轴系统并不是仅仅由轴承组成。 轴和轴承座等相关零件也是整个系统不可缺少的部分。 润滑剂和密封零件亦扮演着重要的角色。 为使轴承性能最优,轴承中必须填加适 量的合适的润滑剂,以减小摩擦并防止轴承 腐蚀。 密封零件也很重要,因为它可以使润 滑剂留在轴承内部,并阻止外部污染物进入 轴承。 它之所以重要是因为清洁度对轴承使 用寿命有着深刻影响。 因此SKF制造并出售各 种不同的工业密封件和润滑系统。
 在轴承选择过程中涉及许多因素:
  • 可用空间
  • 载荷(大小和方向)
  • 精度和刚性
  • 转速
  • 操作温度
  • 振动水平
  • 污染程度
  • 润滑类型和方法
一旦选择了合适的轴承,还需考虑的一些其他因素如下:
  • 配置中其他部件的合适形状和设计
  • 恰当的配合以及轴承内部游隙或预载荷
  • 锁定装置
  • 充分的密封
  • 安装和拆卸方法
应用设计中,每一项决策都会影响轴系统的性能、可靠性和成本效益。
作为领先轴承供应商,SKF 制造类型、系列、设计、变型和尺寸繁多的超精密轴承。 最常见的轴承,请参阅轴承类型和设计
轴承选择和应用的原则中,提供了在设计轴承配置时候所需要的基本信息,这些信息按照一定的顺序排列,可以便于轴承系统设计师查询。 但轴承的应用和相关的范围甚广,这里不可能包括应用所需的全部信息。 因此,很多情况下,我们建议大家向 SKF 应用工程服务部查询参考信息。 该技术服务部门可以进行复杂的计算,诊断并解决轴承性能的问题,并且还能在轴承选择流程中提供帮助。 SKF 还向所有想努力改进其应用性能的人们推荐该服务部门。
SKF logo