许用转速

一套轴承的许用转速取决于轴承摩擦产生的 热量、任何外部传导的热量和轴承散发出去 的热量。 在轴承散热不充分的场合,或因设 计原因,或因高的环境温度,也许需要附加的 冷却方法以保持轴承的温度在允许范围之 内。  
冷却可以通过不同的润滑方法得以实 现。 例如,在喷油和循环油润滑系统中,在油 返回轴承之前,会对其过滤,如果需要还会对 其冷却。
产品表中列出了可达到的转速,但不是 极限转速,因为许用转速除受轴承影响外, 还受其他因素影响。
SKF logo