设计及变型

SKF 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承具有厚外圈壁,其运行表面运行表面形状标配为冠状。 但是,也可提供带圆柱(平坦)运行表面的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承(型号后缀 X)。

SKF 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承拥有三种基本设计:

所有三种都设计形式都拥有相同的主要尺寸。 它们有不同的螺柱设计:
  • 同心座台(图4
  • 偏心套(在基本型号螺栓上有 E图 5
偏心套与芯柱之间是过盈配合,使相关部件的定位公差要求较低。 关于可调偏心率的值 →产品表
KR 设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承
  • 在以下情况下可用:
    • 滚针和保持架组件(图 6
    • 满装滚针组(图 7,基本轴承型号 V)
    基于满装滚子的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承可以承受比具有保持架的相同尺寸的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承更高的载荷。
  • 使外圈由压紧挡边环和螺栓头(整体式法兰)轴向引导,形成缝隙式密封件
  • 还可在两侧配备轴向滑动环,(型号后缀 PPA图 8图 9图 10)、PPSKA(图 11;或 PPXA) :
    • 由 PA66 制成
    • 在径向方向上与外圈形成狭窄的迷宫密封件,以防止粗糙污染物
    • 在轴向上作为接触密封件,以将润滑脂可靠地保持在轴承中
    • 这改进了螺栓型圆柱滚子滚轮轴承的润滑状态,降低摩擦和摩擦热量,并延长润滑脂使用寿命

KR 型螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,尺寸在 16 到 19 之间

  • 没有型号后缀或型号后缀为 PPA(图 8
    • 在螺柱的头部有一个槽,使得螺栓在安装过程中可以用螺丝刀固定在适当位置
    • 在插槽中央不需要再润滑(→配件)时,有用于压入式润滑脂配件或孔塞的润滑孔。
  • 具有型号后缀 PPSKA(图 11
    • 在螺柱帽的头部有一个六角凹槽,可以在安装过程中通过六角扳手(内六角扳手)将螺柱固定在适当位置
    • 没有再润滑功能

KR 型螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,型号后缀 B,尺寸 ≥ 22

  • 在螺栓(图 6)的两端都带有一个内六角凹槽,使螺栓型圆柱滚子滚轮轴承能够在安装期间用内六角扳手固定就位。
  • 在每个六角凹槽的中心有一个压入式润滑脂配件的再润滑孔
  • 可以适应尺寸 ≥ 35的集中润滑系统的适配器(→配件
NUKR .. A 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承
  • 以双列满装圆柱滚子轴承为基础,两个滚子组之间无整体式法兰(图 12
  • 外圈通过螺栓头和压紧挡边环,经由滚子组轴向引导
  • 钣金角圈压入两侧的外圈肩部,形成一个有效的迷宫式密封件。
  • 在芯柱的两端都带有一个内六角孔,使它能够在安装期间用内六角扳手固定就位。
  • 在每个六角凹槽的中心有一个压入式油脂配件或来自集中润滑系统的适配器的再润滑孔(→配件
  • 适应由于偏斜或倾斜而可能发生的相对较重的轴向载荷
PWKR ...2RS 设计螺栓型圆柱滚子滚轮轴承
  • 以双列满装圆柱滚子轴承为基础(图 13
  • 外圈通过螺栓头和压紧挡边环,经由滚子组轴向引导
  • 在两侧安装有丁腈橡胶接触密封件,与被压入外圈肩部的金属角环集成,压靠在挡边环和螺柱头部
  • 在芯柱的两端都带有一个内六角孔,使它能够在安装期间用内六角扳手固定就位。
  • 在每个六角凹槽的中心有一个压入式油脂配件或来自集中润滑系统的适配器的再润滑孔(→配件
  • 适应由于偏斜或倾斜而可能发生的相对较重的轴向载荷
保持架

螺栓型圆柱滚子滚轮轴承(如果不是满装滚子组)装有一个以滚子引导的窗式钢保持架(图 14)。

有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

SKF logo