凸轮滚子轴承

凸轮滚子轴承
SKF 凸轮滚子轴承(基于球轴承的轭式滚轮轴承)有两种主要设计,也可提供以下变型:
  • 单列凸轮滚子轴承是基于 62 系列的深沟球轴承(图 1)。
  • 双列凸轮滚子轴承是基于 32 系列的双列角接触球轴承(图 2

凸轮滚子轴承特色

  • 可承受高径向载荷
    厚外圈壁能够承受高径向载荷,同时减少变形和弯曲应力。
  • 可以承受倾覆力矩
    双列凸轮滚子轴承可承受比单列凸轮滚子轴承更大的倾覆力矩。
  • 使用寿命长
    凸度外圈运行表面对于可能发生外圈相对于轨道倾斜或者需要最小化边缘应力的应用是有益的。
  • 可相对高转速运行
SKF logo