载荷

Dynamic loads

由于轴承座不支持滚轮轴承,外圈会变形,导致外圈中的载荷分布和弯曲应力发生变化。 

产品表列出的关于基本额定载荷将修改的载荷分布考虑在内,而最大径向载荷 Fr max (→ 产品表)基于弯曲应力

Static loads

允许速度为 F 下限值0r max 和 C0 (→ 产品表)。

Axial loads

凸轮滚子主要承载径向负荷。 然而,由于偏斜或倾斜或当外圈短时间在紧贴引导挡边运行,可能会产生轴向载荷。

在外圈上连续作用的轴向载荷可能会降低凸轮滚子的使用寿命。 若要评估这些影响,请联系 SKF 应用工程服务部门。

Minimum load

更多信息 → 所需最低载荷

Frm = 0,0167 C0

进行计算

Equivalent dynamic bearing load

更多信息 → 轴承当量动载荷

P = Fr

Equivalent static bearing load

更多信息 → 轴承当量静载荷

P0 = Fr

符号

C0基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表
Fr径向载荷[kN]
Fr max最大允许径向动载荷 [kN](→产品表
F0r max最大允许径向静载荷 [kN](→产品表
Frm最小径向载荷[kN]
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
SKF logo