设计及变型

SKF 圆柱滚子滚轮轴承可以不带(图 1)或带(图 2)挡边环。 它们具有厚外圈壁,其运行表面运行表面形状标配为冠状。 但是,也可提供带圆柱(平坦)运行表面的滚轮轴承(型号后缀 X)。

不带挡边的圆柱滚子圆柱滚子滚轮轴承需要相邻的部件来轴向引导外圈和保持架。

带挡边的圆柱滚子圆柱滚子滚轮轴承不需要相邻的部件来轴向引导外圈和保持架(图 3)。 当轴未处于水平位置或未正确对中时,产生的轴向载荷由带挡边的套圈承受。

套圈不带挡边的圆柱滚子滚轮轴承
  • 需要相邻的部件来轴向引导外圈和保持架
  • 基于滚针轴承
  • 可用:
    • 含有一个略宽于外圈的内圈,用于避免轴向夹紧外圈。
    • 没有内圈(型号前缀 R),用于销轴或轴经硬化与研磨的配置

(R)STO 设计圆柱滚子滚轮轴承

  • 可用:
    • 带可以与外圈和滚子和保持架组件分开安装的内圈(图 4),必须始终一起提供
    • 无内圈(前缀 R图 5
    • 只有开式(无密封)

(R)NA 22...2RS 型圆柱滚子滚轮轴承

  • 可用:
    • 具有可以与外圈和滚子和保持架组件分开安装的内圈(图 6
    • 无内圈(前缀 R图 7
    • 润滑脂和两侧装有钢骨架增强的丁腈橡胶密封
  • 滚针和保持架组件在外圈的两个整体式挡边之间被轴向定位,从而形成一个不可分离的组件
套圈带挡边的圆柱滚子滚轮轴承
  • 不需要相邻的部件来轴向引导外圈和保持架(图 3
  • 是不可分离的单元
  • 有不同的挡边设计:
    • 压入挡边环(NATR 和 NATV 型)
    • 活动挡边环(NUTR,PWTR 和 NNTR 型)
  • 适应由于偏斜或倾斜而可能发生的较重的轴向载荷

NATR和NATV设计圆柱滚子滚轮轴承

  • 基于:
    • 滚针和保持架组件(NATR 型,图 8
    • 满装滚针(NATV 型,图 9
  • 外圈由压入挡边环轴向引导,形成缝隙式密封件
  • 还可在两侧配备轴向滑动环,(型号后缀 PPA 和 PPXA)、PPSKA(图 10) :
    • 由 PA66 制成
    • 在径向方向上与外圈形成狭窄的迷宫密封件,以防止粗糙污染物
    • 在轴向上作为接触密封件,以将润滑脂可靠地保持在轴承中
    • 这改进了轴承的润滑状态,降低摩擦和摩擦热量,并延长润滑脂使用寿命

NUTR .. A设计圆柱滚子滚轮轴承

  • 以双列满装圆柱滚子轴承为基础,两个滚子组之间无整体式法兰(图 11
  • 外圈有两个整体式挡边,用于轴向引导滚子组
  • 具有一个带两个活动挡边环的内圈,通过滚子组轴向引导外圈
  • 钣金角圈压入两侧的外圈肩部:
    • 形成有效的迷宫密封件
    • 角圈向外伸展超出挡边,形成不可分离型轴承
  • 适应由于偏斜或倾斜而可能发生的相对较重的轴向载荷
  • 可以提供加强(较厚)的外圈以承受重的冲击载荷(例如 NUTR 50 A → NUTR 50110 A)

PWTR ...2RS设计圆柱滚子滚轮轴承

  • 以双列满装圆柱滚子轴承为基础(图 12
  • 外圈有三个整体式挡边,用于轴向引导滚子组
  • 具有一个带两个活动挡边环的内圈,通过滚子组轴向引导外圈
  • 两个辊组之间的油脂量相对较大
  • 在两侧安装有丁腈橡胶接触密封件,与被压入外圈肩部的金属角环集成:
    • 压靠在挡边环和螺柱头部
    • 角圈向外伸展超出挡边,形成不可分离型轴承
  • 适应由于偏斜或倾斜而可能发生的相对较重的轴向载荷
  • 可以提供加强(较厚)的外圈以承受重的冲击载荷(例如 PWTR 50.2RS → PWTR 50110.2RS)

NNTR ...2ZL 设计圆柱滚子滚轮轴承

  • 以双列满装圆柱滚子轴承为基础(图 13
  • 外圈有三个整体式挡边,用于轴向引导滚子组
  • 具有一个带两个活动挡边环的内圈,通过滚子组轴向引导外圈
  • 两个辊组之间的油脂量相对较大
  • 两侧装配有片状密封件,这些密封件插入挡边的外圈肩部凹槽,形成不可分离型轴承。
  • 适应由于偏斜或倾斜而可能发生的相对较重的径向载荷和轴向载荷
保持架

如果不是满装滚子组,SKF 圆柱滚子滚轮轴承装有表 1 中所示的其中一种保持架。标准保持架不会在轴承型号中予以标明。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见 保持架保持架材料

SKF logo