圆柱滚子滚轮轴承

圆柱滚子滚轮轴承

SKF 圆柱滚子滚轮轴承基于滚针(图 1)或圆柱(图 2)滚子轴承。 它们有几种设计和变体可用于满足不同应用的要求,目前已供货:

  • 带(图 1)或不带(图 2)保持架
  • 带(图 1)或不带(图 3)套圈挡边
  • 有或没有内圈的版本
  • 带或不带密封件(密封或开式)
  • 带外圈运行表面轮廓:
    • 标配为冠状
    • 圆柱(平面)

圆柱滚子滚轮轴承功能

  • 可承受高径向载荷
    厚外圈壁能够承受高径向载荷,同时减少变形和弯曲应力。
  • 使用寿命长
    凸度外圈运行表面对于可能发生外圈相对于轨道倾斜或者需要最小化边缘应力的应用是有益的。
SKF logo