载荷

Dynamic loads

由于轴承座不支持滚轮轴承,外圈会变形,导致外圈中的载荷分布和弯曲应力发生变化。

产品表列出的关于基本额定载荷将修改的载荷分布考虑在内,而最大径向载荷 Fr max (→ 产品表)基于弯曲应力。

Static loads

允许速度为 F 下限值0r max 和 C0 (→ 产品表)。 

如果平稳运行的要求比常规情况低,静载荷可以超过 C0,但是绝对不应超过最大允许径向静载荷 F0r max

Axial loads圆柱滚子滚轮轴承主要承载径向负荷。 然而,具有挡边环的圆柱滚子滚轮轴承通常可以适应由于偏斜或倾斜而可能发生的轴向载荷。 允许载荷的大小取决于内部设计。
Minimum load
更多信息 → 所需最低载荷
Frm = 0,0167 C0 

进行计算
Equivalent dynamic bearing load
更多信息 → 轴承当量动载荷
P = Fr
Equivalent static bearing load
更多信息 → 轴承当量静载荷
P0 = Fr

符号

C0基本额定静载荷 [kN] (→ 产品表
Fr径向载荷[kN]
Fr max最大允许径向动载荷 [kN](→产品表
F0r 最大 
最大允许径向静载荷 [kN](→产品表
Frm最小径向载荷[kN]
P轴承当量动载荷 [kN]
P0轴承当量静载荷 [kN]
SKF logo