润滑

SKF 滚轮轴承在供货时已经填充润滑脂。 它们在清洁的条件下,加注了适量的高质量润滑脂。 这种润滑脂的技术规格列于表 1 中。

补充润滑要求

螺栓型圆柱滚子滚轮轴承几乎不需要维护,但它们应定期补充润滑,以充分发挥其使用寿命。 SKF 建议在最初的润滑脂仍然有充分的润滑性能时进行补充润滑。 轻载荷、相对低速和清洁环境应用中的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,可以运行很长时间之后才需要补充润滑。 在污染、潮湿下高速运行,或在高于70°C(160 °F)的温度下运行时,螺栓型圆柱滚子滚轮轴承需要更频繁的补充润滑。 满装螺栓型圆柱滚子滚轮轴承需要更频繁的补充润滑。
尺寸为16和19、型号后缀为PPSKA的KR设计凸轮随动件不得补充润滑。

再润滑功能

螺栓型圆柱滚子滚轮轴承可以通过芯柱中的油道进行补充润滑。 根据不同的系列和尺寸,可能有多达三个补充润滑的位置(图1)。 这些位置的具体信息可从产品表中获得。 位置 1 和 2 用于螺栓型圆柱滚子滚轮轴承的润滑脂油嘴。 位置 3 应该用于通过邻接部件的油孔进行补充润滑时。 不用于补充润滑的位置应该使用润滑脂喷嘴或孔塞塞住。
对于尺寸 ≥ 35 的螺栓型圆柱滚子滚轮轴承,位置 1 和 2 可连接集中润滑系统。 更多信息,参见油脂润滑。
SKF logo