相邻部件的设计

销轴

圆柱滚子滚轮轴承一般静止内圈载荷的条件下运作。 对于这种载荷,如果要求内圈易于位移,销轴或轴应当按照公差等级 g6 进行机加工。
无内圈圆柱滚子滚轮轴承的销轴推荐公差为 k5。 为了充分利用圆柱滚子滚轮轴承的承载能力,销轴上的滚道应和常见轴承滚道拥有相同的硬度和表面加工。
更多信息,参见章节轴上和轴承座内的滚道

支撑表面

不带挡边的圆柱滚子滚轮轴承的外圈支撑表面必须经过精车,无毛刺,洁净。 未硬化表面应至少延长到外圈侧面的一半(图1),而硬化表面可能会更小。
承受重载荷并且带法兰环的圆柱滚子滚轮轴承应在其整个法兰环侧面受到轴向支撑(图 2),且支撑表面应根据直径 d1 进行调整( 产品表)。

轴向间隙

不带挡边、但带内圈的圆柱滚子滚轮轴承,以及带挡边的圆柱滚子滚轮轴承,在其定位时都不得带有轴向游隙(图 2)。
不带内圈的圆柱滚子滚轮轴承在外圈和支撑表面之间的轴向间隙必须 ≥ 0.2 毫米(图 1)。
SKF logo