套圈不带挡边的圆柱滚子滚轮轴承

套圈不带挡边的圆柱滚子滚轮轴承(图1)被设计用于其他相关部件限制外圈轴向位移的应用。 这些圆柱滚子滚轮轴承基于滚针轴承,可带或不带内圈。 带内圈的圆柱滚子滚轮轴承含有一个略宽于外圈的内圈,用于避免轴向夹紧外圈。 无内圈的圆柱滚子滚轮轴承用于销轴或轴经硬化与研磨的配置。

STO 和 RSTO 设计圆柱滚子滚轮轴承

STO设计圆柱滚子滚轮轴承(图2)配有一个内圈,而RSTO设计圆柱滚子滚轮轴承(图3)则无内圈。 两种设计仅提供开式圆柱滚子滚轮轴承(不带密封件)。 这些组件可以分开安装,但外圈、滚针、保持架组件必须如出厂时配套使用。

NA 22...2RS 和 RNA 22...2RS 设计圆柱滚子滚轮轴承

NA 22...2RS设计 设计圆柱滚子滚轮(图4)配有一个内圈,而RNA 22...2RS设计圆柱滚子滚轮轴承(图5)则无内圈。 滚针和保持架组件在外圈的两个整体式挡边之间被轴向定位,从而形成一个不可分离的组件。 NA 22…2RS 设计圆柱滚子滚轮轴承的内圈能够与外圈、滚针和保持架组件分开安装。 这些轴承已填充润滑脂,且两侧装有钢骨架增强的丁腈橡胶密封。
SKF logo