带挡边的圆柱滚子滚轮轴承

套圈带挡边的圆柱滚子滚轮轴承属于非分离型单元,专为有轴向载荷但无法提供侧面(轴向)支撑的应用场合而设计(图 1)。 当轴未处于水平位置或未正确对中时,产生的轴向载荷由带挡边的套圈承受。 根据圆柱滚子滚轮轴承的不同设计,挡边为压装式(NATR和NATV设计)或为可分离式(NUTR、PWTR和NNTR设计)。

NATR和NATV设计圆柱滚子滚轮轴承

NATR 设计圆柱滚子滚轮轴承(图 2)装配有滚针和保持架组件,而 NATV 设计圆柱滚子滚轮轴承(图 3)配有满装滚针滚子。 两种设计的外圈都在轴向方向上由压装的挡边引导。 挡边和外圈之间的窄隙用作简隙型密封件。
两种设计都可在两侧带有轴向滑动环,并以型号后缀 PPA(图 4)和 PPXA 表示。 轴向滑动环由尼龙 66 (PA66) 制成。在径向方向,滑动环与外圈形成较窄的迷宫式密封件,防止粗糙的颗粒污染物侵入。 在轴向方向,滑动环作为接触式密封件,用于可靠地保留轴承润滑脂。 这改进了轴承的润滑状态,降低摩擦和摩擦热量,并延长润滑脂使用寿命。
带轴向滑动环的圆柱滚子滚轮轴承能比不带轴向滑动环的圆柱滚子滚轮轴承承受更大的轴向载荷。 倾斜或偏转运行的情况下会引起轴向载荷。

NUTR .. A设计圆柱滚子滚轮轴承

NUTR .. A设计圆柱滚子滚轮轴承(图5)以双列满装圆柱滚子轴承为基础,其中两个滚子组之间无整体式法兰。 外圈有两个整体式挡边,用于轴向引导滚子组。 内圈两侧的松配合挡边通过滚子组为外圈提供轴向引导。 这使得 NUTR .. A 设计形式的圆柱滚子滚轮轴承在滚轮倾斜或偏转运行的情况下,能够承受由此产生的相对较重的轴向载荷。
钣金角圈压入两侧的外圈肩部,形成一个有效的迷宫式密封。 角圈向外伸展超出挡边,形成不可分离型轴承。
如果有巨大的冲击载荷,应使用带加强型外圈的圆柱滚子滚轮轴承。 这些轴承的型号以四位或五位数字表示,而非两位数字,例如 NUTR 50110 A。

PWTR ...2RS设计圆柱滚子滚轮轴承

PWTR …2RS设计圆柱滚子滚轮轴承(图6)以双列、满装圆柱滚子轴承为基础。 外圈上的三个整体式挡边轴向引导两组滚子组。 内圈两侧的松配合挡边通过滚子组为外圈提供轴向引导。 这一点,连同滚子组之间较多的润滑脂量,使 PWTR ...2RS 设计圆柱滚子滚轮轴承在倾斜或偏转运行的情况下,能够承受相对较重的轴向载荷。
PWTR ...2RS 设计圆柱滚子滚轮轴承两侧都配有由丁腈橡胶(NBR)制成的接触式密封。 密封与钣金角圈集成在一起,并与挡边相互接触。 角圈压入至外圈肩部。 角圈向外伸展超出挡边,形成不可分离型轴承。
如果有巨大的冲击载荷,应使用带加强型外圈的圆柱滚子滚轮轴承。 这些轴承的型号以四位或五位数字表示,而非两位数字,例如 PWTR 50110.2RS。

NNTR ...2ZL 设计圆柱滚子滚轮轴承

NNTR ...2ZL设计圆柱滚子滚轮轴承(图7)以双列满装圆柱滚子轴承为基础。 它们能承受非常重的径向载荷。 外圈上的三个整体式挡边轴向引导两组滚子组。 内圈两侧的松配合挡边通过滚子组为外圈提供轴向引导。 这一点,连同滚子组之间较多的润滑脂量,使 NNTR ...2ZL 设计圆柱滚子滚轮轴承在倾斜或偏转运行的情况下,能够承受相对较重的轴向载荷。
NNTR ...2ZL 设计圆柱滚子滚轮轴承两侧装配有片状密封件。 这些密封件插入挡边的外圈肩部凹槽,形成不可分离型轴承。
SKF logo