SKF @ptitude 分析家软件下载

下载可能包含系统可靠性、应用兼容性等内容的升级。 联系“客户服务”确认将产品升级至最新版本的选项。 

SKF @ptitude Analyst
日期
版本号
下载
SKF @ptitude 分析家程序安装(64 位)
2017 年 2 月 9 日
9.0
软件下载
SKF @ptitude 分析家程序安装(32 位)
2017 年 2 月 9 日
9.0
软件下载
SKF @ptitude 分析家 9.0 密码申请表2017 年 2 月 9 日
9.0
申请密码

SKF @ptitude 分析家的前提条件

(扩展选择)
SKF @ptitude Analyst prerequisites                                
Date
Download
Microsoft Windows Installer(仅 Windows Server 2008/2008 SP1 要求)
2017 年 2 月 10 日
MS Windows Installer 下载
Windows .Net 4.0 framework(仅 Windows 7 和 Windows Server 2008 要求)
2017 年 2 月 10 日
MS Windows .Net framework 下载

数据库引擎下载

(扩展选择)
SKF @ptitude Analyst database engine downloads                     
Date
Download
Microsoft SQL Server 2014 ExpressAndTools(32 或 64 位)
2017 年 2 月 9 日
MS SQL Server 2014 Express 下载
Microsoft SQL 演示数据库
2017 年 2 月 9 日
SQL 演示数据库下载
Oracle 11g Express
2017 年 2 月 9 日

Oracle 11g Express 下载

Oracle 演示数据库
2017 年 2 月 9 日
Oracle 演示数据库下载

安装手册

SKF @ptitude 分析家用户手册安装程序

(扩展选择)
以下每个链接下载一个 Microsoft Installer(.msi)文件。 下载完成后,双击打开 .msi 文件,然后根据向导中的说明提取 @ptitude 分析家用户手册。 

密码说明

您需要一个密码来解锁上述下载框中的可用压缩文件。 根据这些步骤来获取和使用您的 @ptitude 分析家软件密码:

  • 点击上述对话框中的“申请密码”链接打开密码申请表
  • 填写并提交密码申请表
  • 您将在下一个工作日收到用于解锁下载文件的密码
  • 如果您已经收到密码,请用这个密码解压缩下载的文件
点击此处查看有关 Windows 兼容的信息。
SKF logo