技术支持自助服务

技术支持中心的知识数据库

技术支持自助服务入口是一个知识数据库,包括详细的技术支持文章、常见问题解答(FAQ)、用户手册、应用说明等。 除了使用搜索外,您还可以使用文章树结构列表浏览所有文章。 产品根据现有的SKF产品分类法进行分类。 如果您找不到所需产品,只需在入口中的技术支持组(TSG)打开一个新的支持文件夹。

一些技术文章和应用说明可免费下载。 但是,位于安全入口的详细技术文章和用户手册仅供订阅SKF 产品支持计划(PSP)的客户使用。 未订阅“产品支持计划”的用户只能使用公共入口的内容。

如果您是PSP客户或SKF工作人员,点击右上角的“安全入口”登陆或注册安全入口。

更多关于直接联系“技术支持中心”进行提问的信息,请参见 “技术支持” 页。


点击进入技术支持自助服务入口。
SKF logo