电机测试培训

SKF培训可以帮助您优化预测性维修和电机维修/修复效率以提高盈利。

优化电厂运行并恢复准确性是维修和电机车间人员的共同追求。 与传统设备培训计划相比,SKF电机理论基础和技术培训课程能够提供更多知识。

这些课程使维修和电机车间的专家能够从优化工厂和车间操作的电机计划中获得结果。 这些计划旨在提高整体电机理论知识,以及设备的基本和进阶操作。 其主要优点包括:
  • SKF培训课程提高生产力
    了解测试技术,以确保电机可靠性、提高工厂的效率或减少电机车间保修工作。
  • 精通于故障诊断
    了解基本的电机理论和电机故障的原因,有助于提高维修专业能力,以迅速发现问题并将旋转设备送修。
  • 通过增加知识延长维修间隔
    知道全厂范围的电机状况,使维护人员具备确定维修间隔的能力,以适应生产计划表。
  • 避免代价高昂的停机时间
    电机故障使各行业每年花费数百数千美元或更多。 学习技巧,获得有价值的信息,以在故障发生之前检测到电机问题,避免代价高昂的停机时间。
  • 提高关键设备的效率
    企业拥有的设备,对其独特的工序至关重要。 确保这些机器的可靠性是工厂能够盈利的关键。 获得必要的知识,了解关键设备的健康状况。
培训选项
SKF的培训/研讨会团队位于科罗拉多州柯林斯堡,并且可以与您合作,为您安排对您方便的培训安排。 从入门到进阶课程,SKF可以制定一个适合您日程安排的解决方案。

培训课程可在许多地点进行,例如我们位于全国的工厂,或在您的工厂进行授课!

SKF柯林斯堡会议中心
SKF在柯林斯堡当地全年提供传统的课堂课程。 在柯林斯堡当地的课程包括所有课程教材、课程期间大部分餐食和住宿。

区域课程
SKF向全国提供简明版的课程,地点每年都有所不同。 如果您所在的地区没有安排课程,或者您在某一区域内拥有多个工厂,那么我们可以在您所在的地区为您安排区域课程。

现场课程
所有课程都可以在双方方便时,在工厂现场进行。 现场培训将为您带来专业知识和所有材料,让您在您的设备上直接观察应用。
2012年课程计划
W1261动态和静态测试介绍
2012年4月10-13日
$2,195

WI262静态I级
2012年3月20-23日
2012年10月16-19日
$2,195

WI263动态I级
2012年2月21-24日
2012年7月10-13日
$2,195

WI263动态II级
2012年5月8-11日
2012年9月25-28日
$2,295

WI265动态电机监测 - 高级数据分析
2012年11月6-9日
$2,295

静态和动态电机分析用户组
2012年8月27-30日
$2,195
SKF logo