AWA/EXP3000用户组 - 研讨会

课程介绍

此课程推荐拥有Baker设备的保养和维修人员参加。 这包括维修主管、电气工程师、E&I主管和技术人员,以及任何涉及电器维修或重新绕线的人员。

这种“只能通过邀请”的研讨会建立在旧课程经验以及现场静态或动态设备经验之上。 预测性维修和电机可靠性方面,分享测试技术和电机性能的信息比以前都重要。 在SKF,我们要确保电气测试技术被理解、技术本身安全,并且在不断改进后,能够更好地为繁忙的专业人士提供他们所需的电机信息。

本次研讨会将涉及一个高度结构化的概念,使用户参加相互技术的所有活动。 这将包括几个公认用户的介绍、先进的技术培训,现有产品的变化。这将使所有用户受益。

课程目标

  • 设立一个讨论设备能力和工业应用的开放式论坛
  • 用户的案例研究,展示预测性维护计划中不同的测试主题和发现
  • 新概念和技术的工作坊和技能展示
  • “实践培训”/开放式会议,有工程师或其他工作人员回答任何问题

主题

部分主题列表
  • 文档用户关注点
  • 新测试技术
  • 用户展示/应用/案例研究
  • 特殊应用实践操作
  • 软件更新
  • 预告设备增强功能
  • 新设备开发
  • EASA问题根源分析研讨会
  • 比较振动和扭矩分析,找出轴承故障

课程时间

  • 4天,$2,195.00(包括大部分食宿)
SKF logo