SKF Microlog Inspector点检系统

SKF Microlog Inspector 点检仪

SKF Microlog Inspector 点检仪
SKF Microlog Inspector 点检仪
SKF Microlog Inspector点检仪应用系统是由SKF开发的最新、最先进的记录点检数据的系统。 此前,操作员使用SKF MARLIN系统替代口头或书面点检手段,以准确的、一致性的和可操作的记录他们的点检信息。 SKF Microlog Inspector点检仪将此检查工序更推进了一步。

SKF Microlog Inspector点检仪使用独特的、更方便的通信方式,成为一个真正独立的应用程序。 经过重新设计的数据收集和反馈显示更直观且易于使用。

SKF Microlog Inspector点检仪可以让您自由安装应用程序在各种Windows Mobile便携式设备上。 SKF Microlog Inspector点检仪不再仅依赖USB传输,而是能够通过LAN、WiFi和蜂窝数据网络(3G/GPRS)进行数据传输。

超越生产环境

SKF Microlog Inspector点检系统不再局限于生产环境,而是能处理调度、环保、职业安全和健康(OSHA)的检查及其它监管机构或公司内部要求。

企业范围内通讯

SKF @ptitude Inspector点检软件促进在运行、维护、工程和工厂管理之间进行更深入的分析和交流。

和无线机器状态检测器(WMCD)一起使用时,采集到的振动数据可以在低、中、高频率范围内确定早期故障。 在巡检中采集日常振动数据可以定期获取关键设备的数据,消除不必要的巡检,使维护人员能够专注于计划中的维修。

独立应用或捆绑系统

SKF Microlog Inspector点检仪可以作为一个独立的应用,也可以作为一个将应用安装在坚固的、高性能便携式计算机上的捆绑系统。 SKF Microlog Inspector点检仪结合易用性与先进技术,能在几乎任何类型的设施上进行自动的检测流程。

SKF Microlog Inspector点检仪I-Pro和S-Pro系统

这些坚固、高性能的便携式计算机作为一个捆绑式系统,已安装了SKF Microlog Inspector点检仪应用程序。 I-Pro(图 1)和 S-Pro(图 2图 3)设备拥有先进技术和人体工程学设计,用于提高效益,同时简化常规检查过程。

更多关于 SKF Microlog Inspector点检仪应用或捆绑系统的更多信息,请参阅“SKF Microlog 点检仪数据表”。

增强现实技术使新的 SKF Microlog Inspector点检仪更适用于生活

点击右栏的“SKF Microlog Inspector点检仪广告”链接,查看应用增强现实技术后 SKF Microlog Inspector点检仪的灵活应用功能。 只需下载苹果或安卓版本的“Aurasmaapp”,用智能设备扫描广告上的QR代码,然后在设备上通过Aurasma查看所有介绍,了解SKF Microlog Inspector点检仪的灵活应用功能。

操作人员驱动的可靠性维修(ODR)流程

在ODR项目中,操作员利用自动化技术,记录机器性能观测值、过程参数检查情况和关键设备状态。

在观察到偏离既定参数的情况时,SKF Microlog Inspector点检仪会提示纠正措施,这往往能够防止发生更严重的问题。

能源及可持续发展管理产品

能源及可持续发展管理(ESM)团队作为SKF的“卓越中心”,旨在向SKF设施和客户提供服务和解决方案,以全面达到和持续节能。 该团队提供一系列的产品、服务和解决方案。

了解更多关于能源及可持续发展管理产品的信息。

SKF Microlog Inspector点检仪电子新闻

通过我们每季度发行的SKF Microlog Inspector点检仪电子新闻,关注SKF Microlog Inspector点检仪器的最新消息。
SKF logo