WinAST 8800

自动绕组测试系统

WinAST 8800
定子、线圈、交流发电机、转子和其他类型的电机绕组制造商需要快速、可靠和成熟的测试设备。 如果需要客户化设置的自动测试仪器进行通用的电气测试,则可以依靠SKF的WinAST自动绕组测试系统。

HiPot、浪涌和温度补偿型电阻测试为标准配置。 定子和场线圈的旋转方向测试是可选的。 由于每个测试仪都是半定制的仪器,以满足您的需求,因此它的功能并不局限于此处所述;还有其他可用功能。

WinAST 8800使用

WinAST系统不仅可以测试制成品,还可以测试制造工艺。 它可以监视制造过程中的趋势变化,以预见各种问题。 由于其高度敏感的计算机控制测试、分析和报告生成软件,WinAST系统有别于其他绕组测试系统。 WinAST 8800计算机几乎实现全自动测试。
  • 易于使用: 要测试绕组,主数据文件会被创建。 在手动加载系统中,操作员仅从测试夹具起开始每个测试。 测试完成时,屏幕上和操作员的控制台上会清晰显示通过/失败。 通过自动装置和PLC(或主机)通信接口,WinAST可以被纳入全自动化生产线。
  • 无需主绕组: 在常规生产测试时,无需连接主绕组。 模型变换过程中,操作员并不需要设置测试电压或通过/失败限制,以节省时间。 测试参数被编入一个主数据文件。 编程绕组模型只需几分钟。 WinAST的程序有一个简单的下拉式菜单驱动界面。 用户将会收到所有必要的提示信息。 一旦定义主文件就会永久储存。 然后,测试根据主文件自动排序。
  • AC和DC测试: 针对AC HiPot(高电位)测试,WinAST利用电弧检测搭铁短路,或利用平均电流测量技术感应到绕组之间可能未检测到得短路。 该仪器还具有电容补偿能力。 这测量泄漏电流中的电阻部分,而不是总电流。 DC HiPot测试用于检查带高直流电压的绝缘系统的完整性。 泄漏电流即以微安为单位进行测量,而不是以毫安。
  • 浪涌测试: 高压浪涌或脉冲测试检查绕组匝、圈和相之间的绝缘问题。 浪涌测试可检测出改变绕组电感的故障,如退火不当的层压钢和扭转线圈等。 浪涌测试也可以检测弱绝缘造成的电晕。
  • 电阻测试: 电阻测试可检查错误的圈数、连接不良、贴错标签的导线和不正确的导线尺寸。 通过使用开尔文连接,低电阻绕组测试准确且可重复。 电阻测量温度修正到25℃(77℉)的等效电阻值。
  • 旋转方向: 可选的旋转方向测试用于定子测试。 诱导和霍尔效应型传感器都可以使用。 这个测试也能够检测某些情况下的错误连接。

报告和统计

报告可以在显示器上显示、打印、存储在软盘或硬盘上,或通过计算机通信网络进行传输。 报告和图表的信息包括但不仅限于平均值、标准偏差和失败计数。

夹具

所有WinAST测试仪均采用标准控制台、安全互锁开关和鳄口形夹具端(除非要求可选的定制夹具)。 可以选用各式单站位和双站位夹具。 此外,测试夹具可根据绕组规格定制。 关于更多夹具的信息,请联系您当地的SKF业务代表。

高压WinAST选择

高压型WinAST也可以选择,用于测试大于50万瓦或大于575伏的线圈和电机定子的低电感。 参见此仪器的特定规格
SKF logo