WinTATS 8800

自动绕组测试系统

WinTATS 8800
WinTATS牵引电枢测试系统是一个坚固的,经过现场使用所证明的、用于测试电枢的系统。 它将一般电气测试过程结合在一个自动化仪器内。 AC和DC/HiPot、浪涌和电阻测试都是标准测试。

这半自定义的仪器由标准组件和客户的规格一起组成。 测试仪的功能并不仅限于此,还有其他功能可用。

WinTATS的使用

WinTATS由设备机架(包含计算机、电源和测量电路)和CAM RST电枢数显座组成。 在操作中,测试电枢被加载到RST数显座,测试触点紧邻电枢换向器,在“开始测试”命令下达后测试开始。 标准测试序列包含DC和/或AC HiPot测试、电阻测试和浪涌测试。
  • 自动化: WinTATS是一个完全自动、无人控制的电枢测试系统。 在每次测试前,操作员不需要设置测试电压或通过/失败限制。 所有测试参数和通过/失败限制都被事先编程在主文件中。 WinTATS通过一个简单的下拉菜单进行编程,系统会提示操作员输入每个测试的测试参数和通过/失败公差。 为一个新的主文件编程一般只需几分钟。 如果要进行测试,操作员只需调出主文件。 电枢连接到测试仪,然后测试仪自动设定测试电压、进行测量,并给出通过/失败信号。 测试数据会显示在屏幕上以供查看。
  • 软件: WinTATS内含的软件包管理并记录测试结果。 WinTATS将所有主机和测试结果保存在硬盘驱动器上。 在正常操作过程中,这些文件被保存和编组以供用户方便地访问。

WinTATS测试

  • AC和DC测试: 针对AC/HiPot测试,WinAST利用电弧检测感应到对地短路,或利用平均电流测量技术感应到绕组之间可能未检测到的短路。 仪器有电容补偿功能。 测量为泄漏电流中的电阻部分,而不是总电流。 DC/HiPot测试用于检查带高直流电压的绝缘系统的完整性。 泄漏电流即以微安为单位进行测量,而不是以毫安。
  • 浪涌测试: 高压浪涌或脉冲测试检查绕组匝、圈和条之间的绝缘问题。
  • 电阻测试: 焊接故障是电枢制造商遇到的最常见故障。 这是线圈与换向器之间的连接不良。 无论在错误连接时测量到高电阻还是检测到开路,这种情况变得明显。 电阻测试用于发现这个问题,同时还有错误的导线尺寸、导线拉伸、错误连接和完全短路。 它采用自动换档直流恒流电源来衡量一个绕组的电阻。 通过使用Kelvin连接,低电阻绕组测试准确且可重复。 电阻测量温度修正到25℃(77°F)的等效电阻值或客户指定温度。

测试夹具

WinTATS还有一个坚固、定制的测试夹具,以供测试电枢。 由于许多电枢十分沉重和繁琐,这个夹具旨在将电枢快速连接到测试仪上,并为操作员提供更高的安全度。 SKF还可定制这个夹具,以满足您的特定需求。 电枢通过接触电枢核心的橡胶驱动轮进行旋转。 该轮由计算机控制的步进电机驱动。 通常情况下,一个或两个光学传感器被用于在电枢旋转时检测换向器槽。 无论是编码器还是步进电机脉冲计数,都用于检测插槽之间的距离,以确认在牵引电枢上使用时他们是类似的。
SKF logo