动态电机分析仪

动态电机测试与监测设备

EXP4000动态电机分析仪
SKF动态电机分析仪 - EXP4000
SKF 的动态电机测试和监测仪器用于通过电机控制中心 (MCC) 或 Baker EP1000 连接元件进行电机和发电机的状态监测测试。 SKF 的动态电机分析仪 - EXP4000 是最新一代的低压、电池供电的仪器,用于测试在使用中或在操作中的电机和发电机。 EXP4000 提供机器、载荷和输入电源的机体状态和性能数据,以评估电机性能以及是否适应其所应用的整个机器系统。 单击此处获取手册

更多信息,请点击此处联系您所在地的 SKF 电机测试和监测解决方案的授权经销商,如果您在英国,请致电 (970-282-1200) 或发送邮件至 sales.cmcfc@skf.com 与我们联系。

SKF动态电机分析仪 - EXP4000

配备可选附件的 EXP4000
这些仪器通过电机控制柜 (MCCs) 进行全面远程监控。 它们是便携式低压仪器,由电池供电,坚固耐用,适用于严苛和不利的环境中。

这个电机分析仪的投用进一步促进了完整 P/PM 计划。 它通过分离机械和电气问题,从而提供根本原因分析。 EXP4000 旨在明确您的旋转机器面临的挑战(电源、变频器、电机、载荷)。 这个完备的、便携式的仪器由电脑驱动并经过工程检验,允许测试通过 MCC 或 SKF EP 连接直接完成。

EXP4000 有七个主要功能可执行预测性维修计划。 它能够识别降低电机健康的潜在电源电路问题、检查整体电机电源状态、监控载荷、观察电机性能以及评估节能。 它可以程序化地提供以下信息:
  • 电压水平
  • 电压平衡
  • 谐波和总失真
  • 转子笼状态
  • 电机效率
  • 有效服务因子
  • 电流过大
  • 工况条件
  • 扭矩
  • 载荷

一旦测试完成后,您可以保存和存储每个电机的结果。 这种类型的文件对于任何预测性维护计划都至关重要。 它允许调出以前的信息,以便查看趋势变化。 凭借 EXP4000,测试结果能够以与标准的 MS Access 相关的格式进行收集、存储、回顾和管理。 您可以通过主打印控制台迅速便捷地生成报告,以使操作员能够目视确认电机的完整性。

使用 EXP4000 概览全厂范围的电机效率,并识别载荷不匹配、不稳定的载荷、瞬时峰值能量。 这些在线功能能够准确地评估一段长时间内的运行载荷情况。 其结果能够立即获取,并显示其运行效率,从而使用户能够确定所浪费能源的真实成本。

测试领域:
  • 电源质量: 识别造成电机过载的非最优电源质量问题。 电压水平、电压平衡、谐波失真、总失真、功率和谐波测试标记常见问题。 这包括错误设置电源变压器、单相载荷分布不均、超载(饱和)电源变压器、低电压总线上变频器过多、变频器上非谐波频率过多、VFD 应用的线路电感丢失以及丢失或开放的功率因数校正电容器。
  • 机器性能: 这组测试评估了当前的电机运行情况,并识别有问题的运行情况及其来源。 它着眼于有效的服务因素、载荷、运行状况、效率,并计算投资回收期。 在这一地区发现的共同问题包括电机过热,以及确认机器上与电机健康状况和能源浪费直接相关的项目的恶化。
  • 电流: 这组测试能够识别整个机器系统的问题。 测试包括过电流过大和电流不平衡。 这些测试旨在关注整个系统的健康,并在系统内说明与电流相关的问题 这一项目虽然能识别问题,但是问题的根源可能并不明显。
  • 频谱: 这一项目包含V/I频谱、解调谱、谐波的转子条测试。 这一项目显示电压和电流与频率的关系。 它发现电气方面的电饱和问题、转子条断裂、低电压总线上变频器过多,并且确认机械问题。
  • 扭矩: 扭矩功能是SKF一个非常重要的突破。 这些扭矩脉动和扭矩频谱测试使用户能够快速、准确地找到诸多问题。 此项目旨在诊断机械问题,显示瞬时超载,并找到机械不平衡以及轴承和其他问题(如空蚀)。
  • 连接: 这部分的EXP4000提供了多种工具,包括额外的相位图、三相电流、三相电压、谐波柱状图、瞬时电压、频率、对称分量、动态变频器应用的速度跟踪。 这些工具可以同时使用以评估轴承的健康程度。
  • 变频器监测(可选): SKF将EXP4000设计为一个全面的监测工具。 除了任何三相异步电机和发电机,它还可以监测变频驱动(VFD)应用和交流伺服电机的工作情况。 首次,即使在最苛刻的VFD操作条件下,仍可以诊断电机问题。 这个可选的VFD4000软件可以显示频率、速度、扭矩和电压水平如何因时间而异。
  • 连续监测: EXP4000使用SKF的CM4000连续监测软件,使用户可以实时监控多达41组数据。 这种连续的数据收集能力强化发现电机的间歇性问题,如电跳闸。 操作员可以自定义监控,以收集任何重要操作的实时数据。 EXP4000也可以作为功率分析仪,以确定实际电源质量。
  • 瞬态分析: EXP4000可以利用集成工具执行启动瞬态分析。 其踪迹是所有三相RMS电流和电压。
SKF logo