AWAIV-12、AWAIV-12HO、AWAIV-6、AWAIV-4、AWAIV-2

浪涌/HiPot/电阻测试仪

高端绕组分析仪AWAIV
SKF静态电机分析仪 - 预测性维护解决方案的高端绕组分析仪IV(AWAIV)系列为通过一个便携式仪器识别故障提供了灵活性。 AWAIV集成广泛的电气测试,包括浪涌、DC HiPot,、步进电压、连续渐变、MEG欧姆和绕组电阻测试。
  • 相对以前的版本有增强的测试能力: 连续渐变增压,增强浪涌波形参考,改进PI/DA测试,提高了DC HiPot,改善电阻测试,更敏感的浪涌测试

针对PC104技术而设计

AWAIV是针对PC104技术而设计的。 这允许仪器在无需风扇的情况下,有效冷却处理器。 计算机管理测试、存储结果并连续监测测试时的电压等级。 如果计算机检测到绝缘弱点,则测试会被中断,操作员收到警报,并且中断时的所有测试参数会进行报告。 该仪器在几毫秒内执行此操作,且与手动测试相比,其精确度更高,也更安全

在办公室预先编程,在现场进行实施

AWAIV是唯一可在办公室预先编程并在现场实施的高压测试仪 预建工作订单或路径定义需测试的电机、每次测试的执行顺序和参数(包括电压、持续时间和通过/失败的限制)。 操作员只需连接到预先编程的电机,便可在现场进行测试,以提供可靠性更高的测试程序。 这允许重复的维修检测,这是一个成功的PM计划至关重要的因素。

保存测试结果

当测试完成后,结果可以作为各电机永久测试记录的一部分保存。 这种类型的文件是成功的可靠性计划的关键。 有了AWAIV,通过标准的MS Access®相关数据库格式,测试结果可以被收集、存储、调用和管理。 AWA输出.rtf格式的文件,因此可以使用带有各种文字处理软件的台式计算机。 这些数据库文件使得将信息传输至维护管理软件或其他数据库工具变得简单,并且MS Access®与ODBC兼容。

将先进的匝间能力纳入现场便携式仪器

计算机控制和波形监测改进自上述手动控制仪器。 DC HiPot试验后,AWAIV从低压开始产生浪涌。 每个加载到绕组的脉冲都被数字化,且测试结果的波形与以前的波形进行比较,以检测任何匝间弱点的迹象。 该比较由获得专利的PP-EAR技术完成。 此方法可以感知线圈之间小于1%的差异 此外,还可以定位并行绕组之间的短路,这是以前的目视比较波形所不可能完成的 有了AWAIV,更少的脉冲会被应用于绕组,从而减少执行浪涌测试所需的功率。 由于每个脉冲都被进行了分析,随着测试电压升高至特定耐压水平,它成为新的参考波形。 如果没有检测到匝间弱点,最后的脉冲波形将被存储,并作为所有后续测试的参考波形。
SKF logo