远程诊断服务

可以在全世界任何地方针对任何行业进行世界级预测性维护

工厂中的大型电机

如今,状态维护和预测性维护方案的优势已得到广泛的认可。 但这两个维护方案还尚未广泛实施,因为有效的预测性维护方案的顺利实行可能会是一个比较复杂、花费较高的过程。 SKF远程诊断服务是一个更简单、更具成本效益的解决方案。 SKF远程诊断服务由我们的云计算基础设施提供,允许任何公司通过网络访问实施世界级预测性维护方案或降低现有方案的成本。 依靠SKF成熟的资产诊断软件和硬件以及我们有关分析、诊断和预测方面的知识,您可以对您的关键设备的健康状况作出更快、更准确的判断。 通过提供机会让您获得SKF专业知识并且全天候访问您设备的状态数据,SKF远程诊断服务有助于:

  • 提高设备可靠性和可用性
  • 降低运行与维护成本
  • 减少资金和IT投入

利用订阅的软件简化您的状态监测程序

利用SKF @ptitude Connect,您无需花费任何成本就可以获得预测性维护的所有效益。 SKF @ptitude Connect 是一个只需较低年度订阅费的软件即服务(SaaS)解决方案。 利用该解决方案,任何接入互联网的公司都可以通过SKF云端访问和分析其设备的运行数据。 SKF @ptitude Connect 可与SKF的手持或在线状态监测数据采集设备兼容,因此您可以按照现场软件的操作方式来操作状态维护或预测性维护程序。
SKF logo