操作人员驱动的可靠性

使状态监测触手可及

风机系统的 Microlog Inspector 操作人员
操作人员驱动的可靠性(ODR)是一个由SKF倡导的流程,旨在使操作人员主动对公司维修策略作出贡献。 这一方法建立在一个简单的事实基础上,即设备操作人员首先检测到机器状态的变化,即使是最为微小的变化。 SKF操作人员从最初的ODR项目开始介入,该项目让操作人员参与关键性和故障模式影响分析。 共享设备资产知识是操作人员正确操作的基础。

利用SKF Microlog Inspector系列手持式移动电脑,操作人员执行工序参数检查、进行小幅调整以及记录机器性能的监测数据。 SKF手持式工具能让操作人员互通信息,并及时作出纠正措施。 这个工具还能让部门之间互通信息,从而更轻松地执行和运行ODR计划。

减少10-20%的维修费用

SKF logo