SKF能源监测服务 - 压缩空气系统

压缩空气系统
SKF能源监测服务 - 压缩空气系统是一个针对压缩空气系统的综合能源管理和监测计划。 采用这一计划不仅能够帮助您设立一个成功的能源管理计划,也能够为您立即减少工厂成本。

节省您的资金!

压缩空气也许是如今最常见的工业基础设施系统,常被称为“第四效用”。

但是,美国能源部的评估声称,如果没有全面检漏和修复方案,可能丢失泄露多达30%的系统容量。 因此,通过综合管理您的压缩空气系统,您将极大地可能减少成本!

能源监测

SKF提供了一套完整、规范的能源监测方法,帮助发展对工业压缩空气系统的能源使用和二氧化碳排放的认识和理解。

我们方法是使用久经检验的压缩空气泄漏检测法,并计算系统损失和能源效率。

优势包括

  • 节省成本 - 通过识别系统优化和降低能耗的可能性
  • 专家计划管理 - 专业数据收集和分析,以及改善系统效能的措施建议
  • 最佳实践 - 结合SKF状态监测技术和基于路径的检查,以及行业认可的监测和计算能源和二氧化碳排放的最佳实践
  • 基于ODR - 利用久经检验的操作人员驱动可靠性(ODR)工具和方法,使工厂经营者和管理人员产生节能意识、管理能源、减少二氧化碳排放
  • 整合一体 - 结合能源数据和现有的状态监测计划,以进行数据筛选、分析和报告
  • 灵活资源 - 由SKF培训的内部人员或签署现场服务合同后的SKF执行

了解更多关于能源监测服务 - 压缩空气系统的信息。
SKF logo