我们的竞争力

由于不同的行业、应用、要求、大小和金融可能性,每个项目都独一无二的,每位客户也不尽相同。 在与客户讨论后,SKF工程咨询服务引入正确的知识和工具,并将它们融入为您度身订造的产品中。

应用专门技术

SKF在全球每一个主要行业的旋转设备方面拥有超过100多年经验,并熟知机器部件如何相互关联。 SKF工程咨询服务每天运作,其服务范围包括从工业到汽车、从航天到赛车等领域的各种不同的客户应用和公司规模。 所有SKF工程咨询服务团队的成员都是经验丰富的工程师,其中许多拥有应用工程背景。

计算和计算机模拟

要想帮助客户比较不同的设计、验证现有的和全新的机器、确定机械故障的根本原因,良好的模拟工具必不可少。 同时使用SKF的独家工具和商业工具,我们可以验证轴承排布是否符合功能要求,例如它的尺寸是否正确,以及根据实际运行状况,是否获得可靠的运营。

润滑工程和摩擦学

SKF工程咨询服务已经涉猎复杂应用的润滑建议,如船用推进器、真空泵和离岸风力涡轮机。 其他典型活动包括测试或故障应用的润滑分析、检查所用润滑油的状况以及化学元素和润滑油污染状况。

材料分析

SKF工程咨询服务可以分析在测试过程中、生产过程中或故障后,轴承的运作和润滑情况。 频繁的目测足以得出结论,并对所需的修改和改进提出建议。 必要时,我们还可以使用更先进的技术,即使用X射线衍射来预测剩余寿命,或利用扫描电子显微镜来评估轴承表面情况和要素。

六西格玛设计

SKF工程咨询服务应用六西格玛设计法。 这是一个结构化的工作方式,使用高质量的工具,以确保优化设计和坚固性。

典型内容包括利用实验设计进行敏感性实验,这可以让我们确定提供最大潜在设计改进的参数,以优化性能和可靠性。

进一步了解工作中的知识工程

SKF logo