SKF中国经销网络

SKF优质服务的延伸

SKF的经销商遍布全球一百多个国家,为客户提供优质服务。
为了更好地服务我们的客户,SKF中国有限公司在全国多个省市设有超过200个授权经销商门店,每一位经销商都秉承SKF一贯的服务宗旨。凭借授权经销商门店的设立,系列齐全的SKF五大平台的产品库存,与SKF电脑连网的直接资讯流通,SKF承诺的技术支援作后盾,经销商们随时为用户提供快捷方便,以客为尊的全方位服务。SKF经销商网络标志着SKF服务的延伸。

现货库存

每一位SKF经销商均设有门店的零售服务,配置系列齐全的一般性通用轴承以及,加上针对当地特定用户的专门库存,务求达到以货待客,提供现货轴承,确保各用户在最短的时间得到轴承供应。

电脑连网系统

SKF中国有限公司已经与大部分经销商的电脑系统联网,通过SKF的电脑主机和SKF在香港及新加坡的仓库,以及世界各地的工厂作直接的信息交流。届时各经销商可在本身的电脑直接查询现货库存及货期,得知详细的交货情况,从而提高工作效率,以及为用户创造一个更理想的,更准时的交货期

高效的就近服务

200多个经销商的门店分布全国,能够第一时间为客户提供高效的服务。

全方位的服务能力

SKF作为一家知识型的公司至今已有百年历史,其产品和技术已发展为五大工程技术平台和传动产品,即:轴承和轴承单元、密封件、机电一体化、润滑系统、服务和传动产品。作为SKF的授权维修技术合作伙伴(CMP经销商)不仅仅为您提供SKF正规产品还有能力通过综合利用平台产品和服务,根据您所在的行业提供特定的解决方案,帮助您提高设备的运行能力,减少能源消耗并减低总体成本。

SKF logo