“今天,我们有98.7%的设备性能等级。”

Chuck Ratliff,设备总监,RTI Biologics

由于安装了SKF顶级机器状态汇报程序,RTI Biologics不再需要处理紧急设备危机。 现在,设备团队可以在设备出现故障前进行修理。
RTI Biologics是世界领先的人体消毒组织移植设备供应商,位于佛罗里达的阿拉楚阿。 设备可以全天候运行,随时准备接受人类捐赠的组织。 人体组织会先进行检测和扫描以确定是否能安全用于移植。 然后再将其设定为理想形态,在配送给世界各地的外科医生之前通过RTI专利组织消毒过程进行消毒。 整个过程和设备都必须符合医用设备质量标准,并采用精益制造流程。

挑战

设施依赖于被动维护和基本预防性维修计划。 机器停机时,需要随时请技术人员进行紧急修复。 团队可以应对紧急状况,但是这个过程需要他们保持大量库存备件,随时准备修复停机问题。 发生停机时,整个核心支持系统都必须关闭,防止组织移植入有需要的病人体内,直到修理好故障设备。 系统可以达到80%的性能等级。 设备团队致力于寻找一个更有效的维修程序,以提高设施设备的可靠性。

解决方案

研发问题使RTI选择了SKF和SKF可靠性工程师Johnny Simmons。 他向Chuck Ratliff(设备总监)和Randy Cannon(高级设备维修专家)推荐了SKF新研发的新型振动探测系统,该系统领先于行业标准。 
SKF机器状态汇报程序使用了一种基于振动数据的记录系统。 RTI使用超声波和红外分析补充方案。 现在RTI Biologics的所有支持设备都采用了每月汇报流程。 收集的数据直接以电子形式发送给Simmons,然后他进行检查,看是否出现设备功能异常的迹象。 他可以在潜在问题变成紧急事故之前进行评估,而且他的汇报可以帮助RTI在达到停机点前识别和修复问题。 
当前系统依赖于季度报告,这也给通过数据分析进行问题预测带来了挑战。 Randy Cannon说:“当你要求一个人提前三个月预测故障时,你就向他提出了非常多的问题。” “这是行或者不行的问题。”

客户价值

从被动方法变为预测性维修程序有很大不同。 “今天,RTI可以拥有98.7%的设备性能等级,”Chuck Ratliff说,“而且我们仍在致力于保持这一水平。” 
“我们的团队喜欢在故障发生前解决问题,并在保持机械运转的基础上进行调试。 我们非常自豪位于设备调试的尖端并随时可以在设备停机前进行修复。 我们可以将公司带领至世界级标准,我们前进的目标是作为预测性维修的冠军。”

RTI Biologics给我们带来了挑战。 现在该您了。

进一步了解客户与斯凯孚解决方案工厂共同合作的成果。

SKF logo