“有效维护和轴承质量一样重要。” 

Severstal’s Cherepovets工厂质量控制部门高级专家Valery Rozhkov

Severstal是俄国领先的钢铁生产商之一,对他们来说,全面的SKF综合维修系统(IMS)用创新以及节约的方式使得Cherepovets主要工厂可以实现了连铸机器现代化操作。
Severstal建厂超过100年,并向世界各地出口黑色金属、有色金属、热轧板、冷轧板以及其他产品。 Cherepovets的主要工厂位于俄国西北部,拥有45000名员工。

挑战

公司生产设施老化,需要全面革新以满足现代标准并变得更具竞争力。 与拼凑和“买入”全新设备,技术和设施相比,公司进行现代化的方法是使用创新、具有成本效益的方法对工厂现有运行的大规模生产设施进行现代化更新。
 根据质量控制部门高级专家Valery Rozhkov,Cherepovets的工厂最近的现代化工作带来了显著的成果,但是仍有许多工作需要完成。 连铸机器的现代化程序尤其具有挑战性。 Rozhkov解释说“这些机器还是在苏联时期设计建造的。” “他们想到的方法很多都是片面的,不能整体解决高质量铸钢的问题。 我们现在的工作就是弥补不足之处然后消除他们。”
连铸机器编号 5,例如,它已经通过和外部伙伴(包括SKF)合作进行了现代化,那么还可以为剩下的四种机器引进相似的创新解决方案。 2010年7月宣布未来2年内,将在转换生产上投资超过3000万美元。

解决方案

SKF已经引进了主要轴承替换和服务项目,用于钢连铸机器编号 5,并计划为目前讨论的剩下的四种机器采用相同方案。 Rozhkov强调了铸机滚子单元现代化的重要性,例如,通过给在苏联时期设计建造的铸机安装更可靠的高科技CARB圆环滚子轴承进行现代化。 高质量部件还只是开始。 
他说,“你需要综合的、完整的解决方案。” “您已经为轴承创造了正确的工作条件、正确的散热和可靠的润滑,而且无需过度复杂的组装和拆卸过程。 我们现代化工作的关键部分围绕生产文化进行。 “有效维护和轴承质量一样重要。” 
因此,轴承的监测、替换以及翻新等这些用于钢连铸机编号 5的工作,Cherepovets综合工厂已经外包给SKF进行解决。 综合维修系统(IMS)项目包括车间人员培训、连铸机器轴承的持续评估以及未来工作数据库的建立。 

客户价值

如今,SKF解决方案全部关于提高效率和连铸机的可靠性。 例如,通过综合维修系统(IMS),Severstal可以看到节约出的真实数字,这些节约分别来自材料消耗和人力应用。 Rozhkov说综合设施连铸机器的总体现代化,不仅关注轴承,Severstal也在寻找综合的解决方案。 他表示,“过去,我们在Severstal经历过所谓“魔术师”的糟糕服务 — 那些像魔术师一样的工作人员不切实际的承诺会像从他的高帽里变出兔子一样提供接连不断的润滑剂,但完全不是那么回事。 这也教会了我们如何选择合作伙伴。 我们只和具有综合、全方位解决能力的伙伴合作。” 
Hansen总结说,“SKF可以为我们的岸上工程师以及船上的船员提供良好支持和自助服务。”
Severstal给我们带来了挑战。 现在该您了。

进一步了解客户与斯凯孚解决方案工厂共同合作的成果。

SKF logo