Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Erfahrungsbericht

Steffen Gudrich

Name: Steffen Gudrich

Aktuelle Jobbezeichnung: Ausbilder

Ausbildung: Industriemechaniker-Betriebstechnik, Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker

Wie lange bist du schon bei SKF? 01. September 2003

 

Was ist das Beste an deiner Arbeit?

Sie ist abwechslungsreich und macht zudem sehr viel Spaß! Außerdem kann man sein Wissen weitergeben und hat mit jungen Menschen Kontakt.

 

Würdest du einem Freund/Bekannten SKF als Arbeitgeber empfehlen? Und wenn ja, warum?

Ja, würde ich! SKF ist ein attraktiver Arbeitgeber bei dem man auch in Krisenzeiten einen sicheren Arbeitsplatz hat.

 

Bitte beschreibe in einem Satz warum du stolz bist ein Teil von SKF zu sein:

Weil ich aktiv an der Ausbildung der zukünftigen Facharbeiter und somit an der Zukunft der SKF beteiligt bin.

 

Was ist das Besondere an der Ausbildung bei SKF?

Eine Ausbildung bei SKF bereitet einen optimal auf das bevorstehende Berufsleben vor. SKF gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben, was auch jährlich durch die überdurchschnittlichen Prüfungsergebnisse bestätigt wird.

 

Mein Tipp an zukünftige Bewerber:

Wenn ihr die Chance bei SKF bekommt, dann nutzt sie!

SKF logo