Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Technische Studiengänge

Mechatronik

Als Mechatronikexperte bist du vielseitig einsetzbar - und das macht dein Studium so wertvoll. Denn du wächst damit in die Rolle eines Multitalents hinein, das über ein breites technisches Wissen verfügt und sich routiniert an der Schnittstelle zwischen Technik, Mechatronik und IT bewegt. So stehen dir die Türen zu vielen Bereichen offen. Auch bei uns.

 

Das erwartet dich

Was Ingenieure der Fachrichtung Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik können, das wirst auch du bald beherrschen - und das mit nur einer einzigen Qualifikation. Denn dein Studienplan vermittelt - neben allgemeinen naturwissenschaftlichen Grundlagen - in gleichen Teilen Wissen aus allen drei Disziplinen. Darüber hinaus schulst du deinen Unternehmergeist mit kaufmännischem Know-how und lernst, Kreativitätstechniken wirkungsvoll einzusetzen. Schnell wirst du auf diese Weise komplexe fachübergreifende Zusammenhänge verstehen und dein frisch erworbenes Können in aktuellen Projekten zur Anwendung bringen können.

 

Deine Ausbildungsschwerpunkte

Mechanik, Elektronik, Informatik, Sensorik, Konstruktion, CAE-Techniken, Regelungstechnik, Steuerungstechnik

 

Mögliche Vertiefungsrichtungen

Klassische Mechatronik, Fahrzeugelektronik, Serviceingenieur

 

Und nach dem Abschluss?

Nutze dein Schnittstellenwissen entweder selbst oder gebe es an andere weiter: in der technischen Beratung, im Qualitätsmanagement oder in der Entwicklung neuer Anwendungen.

SKF logo