Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Drehzahlsteuerung

Oft ist es wichtig, die aktuelle Drehzahl des Motors genau zu kennen. In solchen Fällen kann ein Drehzahlsensor auf die Antriebswelle gesetzt werden. Noch besser ist es, den Sensor direkt in das Wellenlager zu integrieren.

Lösungen

SKF logo