Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gas-/Flüssigkeitsstrombedingte Geräusche und Schwingungen

Daten
Datum: 2014
Preis:$59
Sprache: Englisch
Webinar-Screenshot

Kavitation, Pumpen, Rohrleitungen, Ventile, Lagertanks, Wasserhammer

Die meisten Geräusche und Schwingungen werden durch Kräfte erzeugt, die auf eine Struktur einwirken. Bei rotierenden (und oszillierenden Maschinen wie z. B. Dieselmotoren) werden diese zentrifugalen Erregungskräfte durch den Rotor erzeugt. Eine Form der Reizung gilt jedoch als Ausnahme von der Regel.
Über ein Hindernis oder durch eine Öffnung fließende Gase oder Flüssigkeiten können Verwirbelungen erzeugen, die als Erregungsquelle fungieren und ihrerseits Geräusch- und Schwingungsprobleme verursachen. Die Tacoma-Narrows-Brücke in den USA ist ein klassisches Beispiel, aber in der Industrie können in Rohrleitungen, Ventilen und Verzweigungen (Verbindungen) ähnliche Resonanzen auftreten. In dieser Sitzung wird das Wie und Warum dieser Probleme erklärt. Dabei wird unter anderem auch auf das Thema Kavitation eingegangen.

Promo-Code eingeben
SKF logo