Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Neues SKF Seminar "ARM Software mit Microlog Analysator Modulen" startet im November

Wie heißt es so schön: man lernt nie aus! Gerade in der Instandhaltung ist eine immerwährende Lernbereitschaft unerlässlich, da immer wieder neue Instandhaltungsmethoden, Messtechniken und –systeme entwickelt werden, um Anlagen effizienter zu machen und gegen vorzeitige Ausfälle zu schützen. Genau deshalb hat SKF wieder ein umfassendes Seminarprogramm (Seminarprogramm 2016) zusammengestellt, das Anwender von Zustandsüberwachungsprodukten systematisch weiterbildet. Und dass SKF auch auf den Fortschritt der Technik eingeht und die Seminare den aktuellen Anforderungen anpasst, zeigt sich dadurch, dass das Seminarprogramm jährlich überarbeitet und erweitert wird.


So wird im März 2016 beispielsweise zum ersten Mal das Seminar „ARM Software mit Microlog Analysator Modulen (Microlog CMXA70, 75 und 80)“ durchgeführt.

In dieser Schulung werden Anwender mit der SKF Software Analyse- und Reportingmanager (ARM) und dem Microlog Analysator vertraut gemacht. Die Schulung zeigt die umfangreichen Funktionen innerhalb der ARM Software auf und umfasst eine tiefergehende Nutzung der verschiedenen Module des Microlog Analysators.


Seminarinhalte im Überblick:

-     Analyse und Datenbearbeitung innerhalb der ARM Software

-     Berichterstellung mit der ARM Software

-     Überblick und Anwendung der verschiedenen Microlog Module wie Hoch- und Auslaufen, Analyse einschließlich Anschlagtest, Rekorder, Konformitätsprüfung, Bandrollen-Schallüberwachung und Spindeltest

-     Mehrkanalmessung, Ordnungsanalyse, Kreuzkanalphase

-     Handhabung und Umgang mit dem Microlog Analysator

-     Konfiguration des Microlog-Analysators inkl. Sensor-Set-up-Modul

Praktische Übungen


Seminardauer:

2,5 Tage| Montag, 13:00 Uhr bis
Mittwoch ca. 16:00 Uhr

Seminartermine:

14. – 16. März 2016

 

21. – 23. November 2016

Seminarort:

SKF GmbH| Schweinfurt |

 

Verwaltungsgebäude|
4. Obergeschoss


Das Seminar richtet sich in erster Linie an Betriebsingenieure, Techniker, Meister und Werkstattpersonal aus Produktion, Instandhaltung und Kundendienst, die die ARM Software mit einem Microlog Analysator einsetzen oder zukünftig nutzen möchten.


Interesse? Hier geht’s zur Anmeldung.


Nähere Informationen zu den SKF Seminaren finden Sie unterwww.skf.de/seminareoder klicken Sie hier für das Seminarprogramm 2015 bzw. Seminarprogramm 2016.


SKF logo